Encyklopedia wiedzy

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 81 do 90 spośród 106 wyników
PUST – przepompownie ścieków
Typoszereg prefabrykowanych przepompowni Grundfos przeznaczony jest do gromadzenia i odpompowania wody drenażowej, wody powierzchniowej i ścieków domowych.
SE – pompy ściekowe
Pompy SE, przeznaczone są do tłoczenia wody zanieczyszczonej, wody technologicznej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych zarówno komunalnych, jak i przemysłowych
SEG – pompy z rozdrabniaczem
Pompy SEG to idealne rozwiązanie dla słabo zurbanizowanych terenów, gdzie nie ma systemów kanalizacyjnych opartych o układy grawitacyjne.
System zarządzania budynkiem (BMS)
BMS jest zintegrowanym systemem wymiany danych i sterowania dla celów automatyzacji urządzeń do ciepłownictwa i klimatyzacji (HVAC), oświetlenia i innych funkcji budynku.
TÜV
TUV is an abbreviation for Technischer Überwachungsverein – a state-registered testing agency independent of manufacturers and operators.
Unilift AP – pompy do wody drenażowej, brudnej i ścieków
Unilift AP12 jest jednostopniową, zatapialną pompą do tłoczenia wody drenażowej i wody brudnej.
Unilift KP – pompy do wody drenażowej
Pompy Unilift KP przeznaczone są do tłoczenia cieczy oraz czystych i brudnych wód drenażowych. Pompy te mogą pracować częściowo lub całkowicie zanurzone w cieczy.
Współczynnik Kv
Współczynnik Kv wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar.
Współczynnik Kvs
Współczynnik Kvs wyraża wielkość przepływu przy całkowicie otwartym zaworze zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar.
Wysokość ssania
Wysokość ssania odnosi się do ciśnienia (ujemnego) po stronie ssawnej pompy.