Zawór zwrotny

Non-return valve
  1. Clapper type non return valve
  2. Spring type non return valve
Non-return valve
  1. Clapper type non return valve
  2. Spring type non return valve

Zawór zwrotny pozwala na przepływ cieczy tylko w jednym kierunku. Stosowany jest on w celu zapewnienia odpowiedniego kierunku przepływu w rurze, gdzie na skutek ciśnienia może wystąpić przepływ zwrotny.

Zawór zwrotny jest stosowany w celu zapewnienia odpowiedniego kierunku przepływu w rurze, gdzie na skutek ciśnienia może wystąpić przepływ zwrotny. Zawór zwrotny pozwala na przepływ cieczy tylko w jednym kierunku. Przepływ przez zawór zwrotny przyczynia się do relatywnie dużych strat ciśnienia, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji.

Istnieją różne typy zaworów zwrotnych, takie jak zawory obciążone sprężyną, zawory klapowe. Zawory zwrotne są używane np. w pętlach podmieszania instalacji grzewczych i chłodniczych aby zapewnić ich prawidłową pracę oraz w instalacjach domowych aby przeciwdziałać przepływowi zwrotnemu. 

Ilustracja 1. Klapowy zawór zwrotny 2. Sprężynowy zawór zwrotny


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email