Koszty początkowe (Cic)

Initial costs (Cic) 1: Constant speed pump system
2: Variable speed pump system
Initial costs (Cic) 1: Constant speed pump system
2: Variable speed pump system

Podczas obliczania kosztów cyklu życia, koszty początkowe instalacji pompowej odnoszą się do wszystkich urządzeń i osprzętu potrzebnego do pracy instalacji.

Koszty początkowe zawierają w sobie koszty zakupu:

  • Pomp
  • Przetwornic częstotliwości
  • Paneli sterujących
  • Przetworników

Koszty początkowe mogą ukrywać realne koszty instalacji występujące w okresie jej eksploatacji. Występują pewne zależności, które należy wziąć pod uwagę. Dla przykładu, instalacja wyposażona w pompę o regulowanej prędkości obrotowej może zużywać znacznie mniej energii w porównaniu z tanią instalacją z pompą o stałej prędkości obrotowej.

Oszczędności energii podczas eksploatacji instalacji mogą przewyższyć wyższe koszty początkowe. Na wykresie porównano koszty początkowe instalacji z pompą o stałej prędkości obrotowej (system 1) z instalacją z pompą o zmiennej prędkości obrotowej (system 2). Wyższe koszty początkowe pompy ze zmienną prędkością obrotową są często zrównoważone poprzez niższe koszty eksploatacji. Ilustracja 1: Instalacja z pompą o stałej prędkości obrotowej 2: Instalacja z pompa o regulowanej prędkości obrotowej


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email