Krzyżowy wymiennik ciepła

Cross flow heat exchanger1 Cold fresh air
2 Cool stale air
3 Warm stale air
4 Warmed fresh air
Cross flow heat exchanger1 Cold fresh air
2 Cool stale air
3 Warm stale air
4 Warmed fresh air

Krzyżowy wymiennik ciepła wymienia energię termiczną pomiędzy jednym strumieniem powietrza a drugim, np.; w centralia wentylacyjno-klimatyzacyjna (AHU).

W przeciwieństwie do rotacyjnych wymienników ciepła krzyżowy wymiennik ciepła nie wymienia wilgotności i nie ma też ryzyka powstania krótkiego obiegu strumienia powietrza. Krzyżowy wymiennik ciepła jest używany w instalacjach do chłodzenia i wentylacji, gdzie wymagane jest przenoszenie ciepła z jednego strumienia powietrza do drugiego.

Krzyżowy wymiennik ciepła wykonany jest z cienkich metalowych paneli, z reguły aluminiowych. Energia termiczna wymieniana jest poprzez panele. Tradycyjne krzyżowe wymienniki ciepła mają kwadratowe przekroje poprzeczne. Ich termiczna sprawność wynosi 40–65%. Jeśli wymagana jest większa termiczna sprawność to mogą być stosowane z przepływem przeciwbieżnym lub podwójne wymienniki krzyżowe – typowa sprawność to 75–85 %.

W niektórych typach wymienników wilgotne powietrze może w wyniku schłodzenia osiągnąć punkt zamarzania i tworzyć lód. Zazwyczaj krzyżowy wymiennik jest trochę bardziej drogi niż inne typy wymienników ciepła. Jest stosowany tam, gdzie jest wymagane zachowanie standardów higienicznych, gdyż strumienie powietrza są całkowicie od siebie odseparowane.

Często są stosowane do odzysku ciepła w dużych stołówkach, szpitalach i przemyśle spożywczym. W przeciwieństwie do rotacyjnych wymienników ciepła, krzyżowy wymiennik ciepła nie wymienia wilgotności. 

Ilustracja 1.Zimne świeże powietrze 2.Zimne zużyte powietrze 3.Ciepłe zużyte powietrze 4.Podgrzane świeże powietrze


Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email