Wodociąg przyszłości jest otwarty

15/01/2015

Wodociąg przyszłości

W malowniczych okolicach Truelsbjerg, Aarhus, zakończono budowę obiektu, który może być najbardziej przełomowym wodociągiem w Europie. Zarówno produkcja wody, gwarancja dostaw, projekt i architektura wykonane zostały w oparciu o najnowszy stan wiedzy, a pompy Grundfos są kluczowym elementem tego rozwiązania.

Zapomnij o ogromnych otwartych aeratorach kaskadowych podatnych na zanieczyszczenia i o brudnych zbiornikach betonowych umieszczonym głęboko pod powierzchnią. Wodociągi Truelsbjerg to pionierskie rozwiązanie gwarantujące najwyższą możliwą jakość wody, niezależnie od wszystkich zagrożeń tworzonych przez człowieka i naturę.

„Budując wodociąg Truelsbjerg staraliśmy się położyć kres wszystkim tradycyjnym bolączkom dotychczasowych wodociągów, gdzie wszystko było albo zakopane pod ziemią albo stanowiło część konstrukcji nośnej. Tutaj wszystkie zbiorniki i instalacje są otwarte, są one łatwe do sprawdzenia i możemy kontrolować dużo więcej parametrów uzdatniania wody” , mówi Inżynier Operacyjny Thomas Vogn Kjeldsen z Aarhus Vand, która zapewnia dostawy wody pitnej dla drugiego co do wielkości miasta w Danii.

Pod stałym ciśnieniem

Jedną z głównych myśli stojąca za Wodociągami Truelsbjerg by stworzenie „zamkniętego uzdatniania wody”. Cały system linii wodnej i uzdatniania wody jest zamknięty i pod stałym ciśnieniem, dzięki czemu nie może dojść do zanieczyszczenia wody.

"Grundfos ma zaszczyt być częścią tego innowacyjnego i prawdziwie wizjonerskiego projektu jakim są Wodociągi Truelsbjerg i jesteśmy dumni, że możemy dostarczać wysokiej jakości energooszczędne rozwiązania niezbędne dla zamkniętego ciśnieniowego układu wody na całej trasie, aż do kranu w umywalce. Począwszy od pomp ze stali nierdzewnej i silników z wbudowaną regulacją częstotliwości, po sterowane czujnikami rozwiązania dystrybucyjne, które zapewnią komfort nawet najbardziej oddalonemu konsumentowi” - mówi Jørgen Bach , Dyrektor Aplikacji w Grundfos.

Wyjątkowo zaprojektowana konstrukcja

Wodociągi są podzielone na trzy części, gdzie dolną część stanowi ciężki fundament betonowy z wszystkimi rurami, stacjami pomp i innymi urządzeniami do obsługi.

Powyżej znajduje się stalowa rama z niebieskimi zamkniętymi zbiornikami filtracyjnymi i duże okna z widokiem na wschód z widokiem na piękną panoramę. Obok głównego budynku znajdują się dwa ogromne cylindryczne zbiorniki wodne dla oczyszczonej czystej wody, które spawane na miejscu ze stali nierdzewnej.

Oprócz niezbędnych urządzeń potrzebnych do pracy, wodociąg przyszłości wyposażony jest także w obiekty do podejmowania gości, odbywania narad oraz małe laboratorium, będące kompleksowym stanowiskiem badawczym skali dla firm i pracowników naukowych.

Jeszcze inny wymóg wodociągów obrazuje wysokie ambicje projektu: zużycie energii na oświetlenie, ogrzanie, osuszanie i wentylację musi być neutralne pod względem CO₂. Aby sprostać tym wymaganiom, kiedy już nowe wodociągi będą działać, zostanie zburzony stary wodociąg z 1963 roku.

Rozwiązania firmy Grundfos dla Wodociągów Truelsbjerg:

  • Pompy głębinowe SP ze stali nierdzewnej z przetwornicami częstotliwości
  • Pompy NB do obróbki oczyszczonej wody dla potrzeb magazynowania
  • Pompy TP do płukania, gdy czyszczone są zatkane filtry
  • Pompy NB do rozprowadzania czystej wody do odbiorców




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati