Jubileusz Grundfos

11/05/2015

Jubileusz Grundfos

70 lat temu, Poul Due Jensen zaczął tworzyć niezwykłą historię przemysłu pompowego. Obecnie Grundfos na całym świecie świętuje jubileusz powstania ‘pompowej’ historii, która rozpoczyna się tak:

Dawno, dawno temu w Bjerringbro, w Danii żył człowiek, którego początki działalności były skromne. W 1945 roku stanął w obliczu zadania, którego realizacja stała się zwiastunem wielkich zmian - nie tylko dla niego samego i małej miejscowości, w której mieszkał, ale także dla wielu ludzi na całym świecie. Zadanie polegało na dostarczeniu pompy do jednego z gospodarstw w okolicy, co u schyłku II Wojny Światowej okazało się nie lada wyzwaniem. Ów człowiek wykonał zadanie i samodzielnie skonstruował, mały, zautomatyzowane urządzenie tłoczące wodę. Już, jako przedsiębiorca, Poul Due Jensen rozpoczął produkcję pojedynczych pomp w kuźni, którą otworzył zaledwie przed rokiem, a w krótkim czasie rozwinął działalność w nowym warsztacie przy jego prywatnym domu w Ostergade. Taki był początek pompowej historii oraz firmy Grundfos.

Poul Due Jensen posiadał nie tylko zmysł techniczny. Wkrótce okazało się, że jego wizjonerstwo i pionierskie inicjatywy przekuły się w sukces ekonomiczny, co z kolei pozwoliło zapisać na kartach historii przemysłu pompowego prawdziwą wielką opowieść o nim i o pompach, które tworzył.

Woda dla wszystkich

"To jest niesamowity fragment historii przemysłu o tym jak z małej firmy rodzi się przedsiębiorstwo o globalnym zasięgu, które zatrudnia 19000 pracowników", mówi Prezes Grupy Grundfos, Mads Nipper, dodając: "Od samego początku Poul Due Jensen uznał, że jego najważniejszą misją i obowiązkiem jest stworzenie rozwiązania, które umożliwia dostarczanie wody, każdemu, kto tego potrzebuje i jednocześnie pokazał, jak ważne było – i nadal jest - spełnianie potrzeb klientów”.

Swoim wkładem i podejściem do przedsiębiorczości stworzył solidne podwaliny Grupy Grundfos, która to firma wyznacza jeden po drugim - nowe standardy w branży pompowej i która dostarcza do klientów w prawie wszystkich zakątkach świata, miliony pomp, które poprawiają, jakość życia ludzi.

Jubileusz Grundfos (2)

Wspólne wartości

Dobrobyt i bezpieczeństwo pracowników to wartości, o które szczególnie dbał Poul Due Jensen od samego początku, i uczynił swoje przedsiębiorstwo Grundfos stabilnym miejscem pracy. Był bardzo świadomy znaczenia każdego pracownika dla jego firmy, co zdaje się potwierdzać jego ulubiony cytat to:

"Nieważne kim jesteś, musisz uwierzyć, że coś znaczysz i posiadasz umiejętności, które można wykorzystać dla wspólnego dobra".

Wczoraj i dziś

Przy okazji jubileuszu 70-lecia powstania firmy Grundfos, zakurzone karty historii są odświeżane, tak, aby każdy mógł poznać niezwykłe początki wielkich rzeczy, których dokonują ludzie tacy jak Poul Due Jensen. Jego dawny rodzinny dom, dzisiaj pełni funkcję muzeum, które można odwiedzać i dosłownie chłonąc ducha innowacji, który unosi się w jego skromnym biurze i warsztacie.

Dziś Grundfos to bez wątpienia globalny lider (80 spółek w 55 krajach), który rocznie produkuje 16 milionów pomp. Obrót handlowy wynosi 3168 mln. Euro, z czego zyski, aż w 88 % nieustannie są reinwestowane w rozwój najnowocześniejszej technologii.  Zapewnia to niekończącą się opowieść o sukcesie Grundfos w branży pompowej i wypełnianiu misji Poul Due Jensena, dla którego najważniejsze było dostarczanie urządzeń pompowych, które poprawiają, jakość życia i spełniają oczekiwania użytkowników pomp.

Grundfos w Polsce

Przy tej okazji warto wspomnieć, że polskie przedstawicielstwo również obchodzi jubileusz. 20 lat temu w Poznaniu, na początku maja, przy ul. Pilickiej otwarto pierwsze w Polsce przedstawicielstwo Grupy Grundfos. Wówczas liczyło zaledwie kilka osób. Dziś Grundfos Pompy Sp. z o.o. to prężnie działające, odnoszące sukcesy ekonomiczne i branżowe przedsiębiorstwo, z siedzibami w 5 lokalizacjach w całej Polsce zatrudniające blisko 130 osób.  

Pumps in the making